This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:有关 D 引脚和放大器的问题;添加旁路电容

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589304/tmux1208-questions-regarding-d-pin-adding-bypass-cap

器件型号: TMUX1208
主题: LDC1314 中讨论的其他器件

您好、专家、

目前、我的客户正在审核 TMUX1208 的进气项目。 他们的设计存在一些故障情况、其中 D 引脚变为短路。 IC 和 VDD 引脚未死区、客户怀疑原因是 VDD 引脚上有 10uF + 100nF 旁路电容器。 (他们的系统噪音很大)您能否分享您对以下案例的反馈?

  1. D 引脚(引脚 8)内部是否有 TVS 二极管?
  2. D 引脚是否通过 CMOS(推挽)配置连接到 VDD?
  3. TMUX1208 连接至 LDC1314 以进行位置检测、线圈的谐振频率为 2MHz~4MHz。 TMUX 位于线圈和 LDC1314 之间。 在这种情况下、它们可以为 D 引脚添加多少个旁路电容、最大值是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    1、在 D 到 VDD 之间有一个二极管(您可以通过 VD 的绝对最大值等于<xmt-block2> VDD</xmt-block> + 0.5V)、 VDD、但它不是 TVS 二极管。
    2.没有 唯一的连接是通过上述二极管进行连接。
    3.我建议从 1 μ F 盖开始,并根据需要进行调整。

    此致、
    Katy