This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410EVM:适用于 SigCon Architect 的 DS560MB410 配置文件安装程序

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589559/ds560mb410evm-ds560mb410-profile-installer-for-sigcon-architect

器件型号: DS560MB410EVM

我正在尝试将 DS560MB410EVM 与 sigcon 架构工具配合使用。 但是、我需要配置文件安装程序能够配置该器件、并且无法在 DS560MB410EVM 页面上找到该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maximiliano、

    请使用产品页面上的“立即申请“链接访问器件配置文件。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢