This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:有关 ADDR 选择引脚连接的信息不明确

Guru**** 2878830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590043/tca6408a-ambiguous-information-on-connection-of-addr-select-pin

部件号: TCA6408A

尊敬的专家:

我想确认 ADDR 引脚的正确连接。

数据表的表 5-1 引脚功能(第 3 页)规定、ADDR 应连接到 VCCP 或接地。 此信息在数据表的其他部分重复出现。 不过、图 11-1(第 33 页)显示了 ADDR 连接到 VCCI 的情况。

检查其他参考设计时、ADDR 似乎可以同时连接到 VCCP 和 VCCI。

您能澄清一下吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我会尽快答复。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    ADDR 以 VIH 和 VIL 的 Vccp 为基准。 请连接到 VCCP 或 GND。  

    此致、

    Tyler