This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2027-Q1:请查看 TLIN2027DRBRQ1 的原理图

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590284/tlin2027-q1-please-review-the-schematic-of-tlin2027drbrq1

器件型号: TLIN2027-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户与 TLIN2027DRBRQ1 一起制作了原理图。 您能查看这个原理图吗?

image.png

我有一个问题;

您能否建议主器件和从器件的 CK3 电容器的容值?

客户将此值设置为 10nF(主器件)和 200pF(从器件)。 请检查值。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    总体原理图看起来不错。 但是、建议 TVS 二极管更靠近连接器、总线电容更靠近器件引脚。

    200 pF 正常(典型值为 220)。 但是、我建议使用 1nF 上拉电阻器、而不是 10nF、例如、请参阅数据表表表 7.7 下的条件/示例、谢谢。

    此致、

    Michael。