This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:器件描述符请求失败

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587988/tusb2036-device-descriptor-request-failed

器件型号: TUSB2036

我正在设计一个电路、应该允许我使用单个 USB 连接将最多 6 个 RS485 器件连接到计算机。 初始 IC (U5) 会正确枚举为通用集线器器件、但其他 2 个 IC 会给出“器件描述符请求失败“错误并未枚举。 当我将 TUSB2036 用作单个 USB 转 3 RS485 器件时、我没有问题。 该器件的配置与 U3 和 U4 IC 当前配置了此设置、但它们似乎不再枚举。 我在想什么呢

Prints.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDF 文件看起来是空白的、还是我的 PDF 问题?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7077.Schematic-Prints.pdf

    请参阅随附的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael:

     我正在进行原理图审阅、工作时间为明天。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否能够查看原理图?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DP0/DM0、需要 30 欧姆串联 电阻和 22pf 电容器

    对于下游端口、需要 15K PD 电阻器、30 个串联电阻器和 22 pf 电容器。

    好极了

    Brian