This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS89C21:有关 DS89C21TMX/NOPB 的结至外壳热阻和结至顶部特征参数的查询。

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589122/ds89c21-query-with-regards-to-junction-to-case-thermal-resistance-and-junction-to-top-characterization-parameter--for-the-ds89c21tmx-nopb

部件号: DS89C21

您好、


我正在请求的值

1.结至外壳热阻

image.png

2.结至顶部特征参数

image.png

-用于 DS89C21TMX/NOPB。

这些值有助于我们进行热分析。 谢谢你。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    该请求需要几周的时间才能完成 — 通常大约需要 2 周的时间、但由于下周是美国假期、因此可能需要 3 周的时间。 我将开始请求、以了解我们是否可以为您获取这些信息。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    因此,我提交了工单 — 看起来我们已经有相关数据-请参阅以下内容:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 110.3.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 54.3.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 50.7
    结果 — psi JT(标准数据表值) 9.3.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 50.2
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:

    感谢您的支持。
    单位是°C/W 吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、单位为 C/W

    此致、

    Parker Dodson