This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869 芯片无 SGMII

Guru**** 2928820 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586447/dp83869evm-no-sgmii-coming-from-dp83869-chip

器件型号: DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869

尊敬的专家:

大家好、我们将尝试使用以太网连接到 DP83869EVM、并从 4 个 SMA 发送 SGMII。 我们可以从以太网电缆中通过示波器看到以太网流量进入 DP83869 芯片、但它不会从芯片发出、因此没有信号发送到 SMA。 我们在 OPMODE 1 和 2 上有跳线、在 OPMODE 0 和 MIRROR_EN 上没有跳线。 我们组装了 C12、C14、C15 和 C17、并移除了 R31、R38、R45 和 R47。 我们具有 SW 模式正常运行 (0000)。 可能会出现哪些问题导致芯片无法工作?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我认为这个问题与我一直在处理的另一个问题有关。 以下是我的最新回复、其中包含上下文回复:

    您描述的跳线设置应该是正确的。 本质上、这是默认跳线设置、但组装了 Opmode 1 和 2 跳线除外

    有一件事我很好奇:在 C12 和 C14 附近探测时、信号是只是一条 0V 的平坦线、还是有信号?

    • 我只是在这些电容器附近看到一条大约 0V 的平坦线。

    另一件事:如果 RJ-45 上没有连接  、我怀疑您可能会看到 SGMII 自动协商、但没有真正的数据。 此测试是否正常?  PHY 通常从 MDI/铜缆连接获取数据、并在 SGMII 线路上传输数据。

    • 主要问题是确保所有跳线连接都正确。  我想我们可以在几天内连接到系统时验证 SGMII 信号

    看看能否在我们的实验室中的 EVM 上进行测试。 我相信您会在输出上看到超过一个平坦的 0V、但我会进行检查以确定。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您创建帖子、这是我们的问题。 我们已经在我们的系统中测试了主板、但我们无法建立连接。  

    是的、当我们在 C12 和 C14 的芯片侧进行测试时、我们看到差分探头没有任何信号。 在从 PC 进入 DP83869 的线路上、我们可以测量所假设的自动协商功能 (snla443a 中的图 2-11)。 如果您可以 在实验室中测试 DP83869 的输出线路、以确认我们应该看到的内容、这将非常有用。

     除了跳线外、我们还对寄存器进行了写入、您能验证这些寄存器是否正确吗?

    将  0x000E 写入寄存器 0x0018  

    将  0046 写入寄存器 01DF、以根据 PDF snla318 更改为 SGMII 铜缆模式

    将  0000 写入 寄存器 0009 以更改为 100Mbps

    非常感谢、

    Garett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garett:

    我针对 SGMII 重新设计了 EVM(组装 C12/14/17/15、去 POP 光纤电阻器)、并在组装 OPMODE 2 和 1 跳线的情况下使用默认跳线设置。 在此配置中、我可以在 SMA 附近的 SGMII 输出上看到信号:

    这是在没有插入 RJ-45 侧的情况下实现的、因此没有数据通过 PHY 进行传输。 即使在写入您描述的相同寄存器后、我仍然看到来自 SGMII 输出的相同信号。

    您能否确认我们的跳线设置是否相同? 如果是、您如何探测信号? 我使用的是 10Mohm 高阻抗单端探头、

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。 我们为  DP83869EVM 上电 并读取寄存器 01DF 时、将得到 0006。 5 个相关数据表中都没有提到这一点。 0006 表示什么? 我们在断电之前已将 0046 写入 01DF 寄存器。 是否有必要在每次上电时写入 0046、才能将 SGMII 转铜缆模式使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garett、希望您做得好。

    如果 strap 配置设置正确、则无需写入任何寄存器即可将 SGMII 转换为铜缆模式。 在 EVM 测试中、我没有进行任何寄存器写入。

    0x01DF 是设置 PHY OPMODE 的替代方法、而不是要求。 将 0x01DF 保留为 0006 仍应处于 SGMII 转铜缆模式: