This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:VIO 电压低于 TXD/RXD/STB 电压

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588725/tcan1462-q1-vio-voltage-below-txd-rxd-stb-voltage

器件型号: TCAN1462-Q1

您好团队:

如果 VIO 电压低于其 UV_IO(欠压检测)、但至少有一个信号输入 (TXD、STB) 或信号输出 (RXD) 高于 VIO、您能告诉我会发生什么情况吗?

是否有任何电流在 VIO 处反向流动? 信号电压是否足以保持在最大额定值 V_RXD 和 Logic_Input 以下?

示例、也可以使用其他组合:
VIO = 1.0V
TXD = 3.3V
STB = 3.3V 或 0V

感谢您的支持。

此致、

Steffen

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    如果使用带有 VIO 的型号、这些引脚将具有高阻抗、因为器件将处于受保护模式、类似于数据表的表 8-2。  

    因此、在 IO 引脚高于 VIO 电压电平时、 如果已供电 IO 引脚的电流足够大、并建议 tri 指示 MCU 或保持低电平、则可以向 VIO 反向供电以高于施加的 1V 电压浮动。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    首选方法是将输出三态(用于控制 TXD 和 STB)、但 TI 是否有另一项建议、而不在两者之间添加栅极? 在哪个电流下、TXD-STB-USB VIO 和 VIO 之间会出现哪个压降(最小值/最大值)? 允许哪些电流?

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    安全的方法是避免将 IO 驱动至 VIO 以上、因为数据表中未指定任何值。

    因此、在没有任何规格的情况下、它可能始终被视为不可取的、并建议使用串联阻尼电阻器来控制/限制电流。 例如、10k Ω、3.3V 时意味着 uA、这是安全的、谢谢。

    此致、

    Michael。