This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP1414:SN65LVCP1414 的备选器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP1414, DS125DF410, DS100BR410, DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589593/sn65lvcp1414-alternative-device-for-sn65lvcp1414

器件型号:SN65LVCP1414
主题中讨论的其他器件: DS100BR410、 DS280BR810、 DS280BR820、DS125DF410

您好、

由于 SN65LVCP1414 将进入 EOL 状态、请推荐备选器件。

是针对 Rx 和 Tx、因此最好为 Rx 和 Tx 拥有正确的引脚映射。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    SN65LVCP1414 没有确切的 P2P 匹配、但有些 器件具有类似的功能。 请参阅以下产品系列细分:

    • DS100BR410:这是唯一的其他 4 通道转接驱动器替代产品。 它的最大数据速率为 10.3Gbps。
    • 如果需要至少 14.2Gbps 的数据速率、则 满足此限制的转接驱动器为 DS280BR810 和 DS280BR820
    • DS125DF410 4 通道重定时器提供类似的功能

    请告知我应用是否有特定的特性或限制。

    此致、

    GREG