This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:P2P 替代 SN65LVDS93A-Q1

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590161/sn65lvds93a-q1-p2p-alternate-sn65lvds93a-q1

器件型号: SN65LVDS93A-Q1
主题: SN75LVDS83B 中讨论的其他器件

SN65LVDS93A-Q1 是 SN75LVDS83B 的 P2P 汽车交替   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parvathy:

     

    SN65LVDS93A-Q1 和 SN75LVDS83B 都适用于 DPI 到 LVDS 转换。

     

    SN65LVDS93A-Q1 与采用 DGG 封装的 SN75LVDS83B P2P 兼容。 SN65LVD93A-Q1 不采用 ZQL (BGA) 封装。

    此致、

    插孔