This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:波动性证书

Guru**** 2920830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582731/tusb4041i-certificate-of-volatility

器件型号: TUSB4041I

尊敬的团队:

您能否为 TUSB4041I 提供波动性证书?

谢谢、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们的器件没有任何 DRAM 或 SRAM 元件、因此我认为该证书不适用于 TUSB4041。 TUSB4041 只有 EEPROM 存储器、不适用于 SRAM 或 DRAM 标准。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我当时查看了数据表、并注意到该器件有一些 OTP ROM 以及配置寄存器和端点缓冲器。 我对这些部分有几个问题。 OTP ROM 多大尺寸? 对于寄存器、可以在无需外部 EEPROM 的情况下在芯片上对默认值进行编程? 如果是、可以为此配置向内部 EEPROM 写入多少个字节? 芯片上是否有端点缓冲器? 如果是、它们的大小是多少?当芯片断电时、它们是否清除所有数据?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    该器件的 OTP ROM 为 8 个字节、通常无法直接编程。

    该器件没有内部 EEPROM、因此在启动时需要将外部 EEPROM 用于任何寄存器配置。

    写入 TUSB4041I 的任何信息都将在复位时被清除、然后在启动时从外部 EEPROM 读取。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供更多信息。 好的、要清除、8 字节 OTP 用户是否完全可以编程? 您是否还可以就大小和波动性与端点缓冲区进行交流?  这些缓冲器在断电时是否会被清除?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我正在内部检查端点缓冲区、我不完全熟悉这些缓冲区。 对于 8 字节 OTP、它们在出厂时进行了编程、用户无法对其进行编程。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    TUSB4041I 上有端点缓冲器、这些是非光伏缓冲器和 64 字节。 断电时、这些缓冲器会被清除。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan