This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044A:与 PI3EQX2024 的比较

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588985/tusb1044a-comparison-against-pi3eqx2024

器件型号: TUSB1044A

您好:

首先、您能否确认 TUSB1044A 是否是 PI3EQX2024 的合适交叉路口? 如果是这种情况、能否创建一个比较 PI3EQX2024 与 TUSB1044A 的表格以进行促销?

此致、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我们目前没有这方面的任何配套资料。 我将创建一些内容并将其发布在此处。 这可能需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    明白了、您是否有一个好时机、我应该在何时与您跟进以完成此事?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    创建此表可能需要一些时间。 如果需要、我们可以将目标设定为一周结束。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    到了一周的结束,对我来说,感谢时间安排。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    下面是我们为这些器件创建的比较表: e2e.ti.com/.../TUSB1044A-VS-PI3EQX2024.pdf

    如果需要任何其他信息、请告知我。

    谢谢、

    Ryan