This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:TCA39306 的 IBIS 模型使用

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588111/tca39306-ibis-model-usage-of-tca39306

器件型号: TCA39306

您好:

我下载了 TCA39306 的 IBIS 模型、并尝试模拟 TCA39306 是否可以通过电缆与 6 个 TCA39306 通信。 您是否知道如何将 IBIS 模型设置为 SCL 和 SDA 引脚的输入模式和输出模式?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您使用什么程序来模拟 TCA39306?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我们使用 ADS 进行仿真。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这就是使用 IBIS 引脚模型对输入与输出进行仿真的方法。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我跟踪连接并正常工作。 但是、我发现输出电压只能达到 2.0V、而不是 3.3V。

    您能否检查一下它是否与您的原理图相同?

    谢谢

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我需要额外的时间进行调试。 让我看看明天的情况。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    因为使用了推挽驱动器、所以模型的难度很大。 是否有方法在“in"输入“输入端制作开漏驱动器?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我们可能必须在 MCU 侧使用推挽模型才能达到高达 12.5MHz 的时钟速率。 TI 会更新模型以使用推挽驱动器源吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    尝试使用 1.5V 模型来查看它是否有效? 我认为 3.3V 模型将 EN 引脚电压设置为 3.3V、这样输出侧就不能上升。  

    1.5V 应设置 EN = 1.5V、然后在 PU 电阻器的协助下、输出应能够上升到 3.3V。  

    此致、

    Tyler