This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:是否可以支持 Gray8 格式?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590448/ds90ub954-q1-can-gray8-format-be-supported

器件型号: DS90UB954-Q1

您好的团队、

客户最近询问我们的 SERDES 是否支持 Gray8 格式图像传感器信号。

我注意到 YUV/RGB/RAW 更常见。 但是、我不确定我们是否可以支持 Gray8。 如果是、请推荐合适的 SERDES 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您能否提供更多详细信息、例如这是哪个图像传感器、什么是接口类型(CSI-2 或并行)是 Vsync 和 Hsync 等时序信号是否可用... 等等