This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146-Q1

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591130/tcan1146-q1-tcan1146-q1

器件型号: TCAN1146-Q1

尊敬的 TI Expers:

请 帮助检查 TCAN1146-Q1 是否可以满足的所有要求 ISO11898-2:2024

数据表仅提到它可以满足的所有要求 ISO11898-2:2016 ………

 

根据、TCAN1146-Q1 是否能够通过 CAN 接收和发送唤醒请求 ISO 11898-2:2024

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ISO 2024 版本添加了有关 CAN SET C (CAN SIC) 和附录 A (CAN XL) 的章节。 CAN 和 CAN FD 部分保持不变。  

    TCAN1146 是一款 CAN FD 收发器、因此在技术上仍符合 ISO 11898-2:2024 标准。 2024 年更新中、CAN FD 的唤醒要求未更改。 因此、一般而言、ISO 11898-2:2016 CAN FD 收发器与 ISO 11898-2:2024 CAN FD 收发器兼容没有问题。   

    此致、

    Ethan