This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:正版 RS485 收发器?

Guru**** 2895740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590977/sn65lbc184-genuine-rs485-transceivers

器件型号: SN65LBC184

您好、

我尝试为客户调试涉及上述 RS485 收发器的问题。 我想了解一些专家对于这些电压电平为什么会有所不同的想法。

在下面的示波器跟踪中、第一个突发是与器件通信的 Modbus 主器件、第二个突发是器件回复。

黄色曲线显示了已安装芯片标记为“65LBC184"时“时的响应。 我注意到、数据表似乎只是将其列为 PDIP 封装上的一个标记、但这是一个 SOIC。

红色迹线显示了安装的芯片标记为“6LB184"时“时的反应。  

请参阅所附标记的图片。 我们在这里要处理的是真正的芯片吗? 我知道标记为 6LB184 的型号是正版、因为我直接从 TI 购买、而另一个型号目前可疑、来自分包制造商。

6lb184.jpeg

65lbc184.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记说布线显示 RS485 的“A"线“线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    从我可以看到、最后一张图像上没有批次跟踪代码(通常 SOIC 封装将其放在顶部作为第 3 行)。  

    我还浏览了内部数据库、查看了 SOIC 封装的顶部标识、所有这些都有某种 TI 标识。 我从未见过器件带有“UMW"标记“标记。  

    我认为标记有 UMW 的器件不是 TI 器件。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复。

    事实证明、“UMW"是“是一家制造此芯片克隆的公司、我的客户在 Digikey 上找到了它:

    https://www.digikey.gr/en/products/detail/umw/SN65LBC184DR/16705889

    不过很明显、它并不是一个精确的克隆  、因为输出波形存在明显的不同。

    祝你一切顺利、

    GREG