This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:连接基于 XCZ7020 的 SOM 时 RGMII 未检测到

Guru**** 2874230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588927/dp83867is-rgmii-not-detecting-while-connecting-xcz7020-based-som

器件型号: DP83867IS

page_3.pdf

OEPL_DCT_BCN_0925_V100.pdf 

尊敬的 TI 团队

请查看我在下面分享的原理图。 我遇到了一个问题、即当连接到基于 XCZ7020 的 SOM 时、未检测到 RGMII 接口上的 PHY。 未连接 SOM 时、我的笔记本电脑能够检测到以太网并且链路 LED 正常闪烁。 但是、连接 SOM 后、不再检测到 PHY。 我已经检查了 25MHz 时钟、它存在。 请查看原理图、如有遗漏、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:  

    您能否确认我的理解是否正确?
    工作配置:
    笔记本电脑-- DP83867  
    不工作的配置:
    笔记本电脑----- DP83867 -----以太网----- SOM

    未检测到 PHY 时、LED 是否正常闪烁?
    是否这是 PHY 无法检测到的唯一情况? 是否有其他链路伙伴导致未检测到 PHY?
    您是否还能探测 RBIAS 并在未检测到 PHY 时它是否提供 1V 电压、并确保 RST_N 引脚不为低电平?

    我查看了原理图、没有看到任何可能导致此问题的明显问题。 不过、我怀疑情况确实如此、但是否可以移除 ESD 二极管并尝试这样做? 这是为了确认 MDI 路径没有任何内容的功能。  

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    请在下面找到我的观察结果。

    1) 当我连接我的笔记本电脑 RJ45 以太网 PHY 并且在连接我 的笔记本电脑 RJ45 以太网 PHY-XCZ7020 SOM 时未检测到 PHY 链路

    2) 连接 XCZ7020 SoM 时,重置为高电平。

    3) 我在设计中发现了一个错误(对 MDIO 和 MDC 进行了交换),我在硬件中纠正了它。

    4) 我探测了 MDIO 和 MDC 和我得到的波形如下共享。

    5) 我使用 的是 DP83867ISRGZR PHY、我正在处理 RGMII 配置。

    6) 我的地址配置 (RXD0 和 RXD2) 处于开路状态(地址 — 00h)、因此引脚悬空可能会导致地址不匹配。

    我将检查 RBIAS 引脚并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:  

    如果没有 MDIO 连接到笔记本电脑、驱动程序将无法检测到 PHY、因为 PHY 的所有通信都通过 MDIO 进行。 与笔记本电脑的 MDIO 连接是否正确?

    该地址可能不匹配、但一旦 PHY 建立链路、该地址就不应更改。 连接 SOM 后、链路 LED 是否闪烁?

    笔记本电脑 RJ45 以太网 PHY-ZCZ7020 SOM

    PHY 和 SOM 如何连接? 不是通过 RJ45 吗?

    您能给我提供一个连接的方框图、因为我认为 SOM 和 PHY 通过 RJ45 连接。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我正在使用 RGMII 将 PHY 连接到 ZCZ7020 SOM。 当我将笔记本电脑连接到 RJ45 时、链路 LED 会闪烁、但无法 ping 通电路板。

    我还观察到 strap 寻址存在单独(但可能相关)的问题:我使用 strap 配置电阻器硬设置 PHY 地址、但在加电时、读取 SOM 地址与我配置的地址不同。 仅当连接 RGMII 线路时才会发生这种情况。 如果通过移除 22Ω 串联电阻器将 RGMII 信号与 PHY 隔离、则地址读取正确。

    注意:

    RESET 在上电后保持高电平(我不会主动控制复位)。

    连接笔记本电脑时、RJ45 上的 LED 会显示活动、但电路板从不响应 ping。

    仅当连接了 RGMII 时、才会显示不正确的 PHY 地址;移除串联电阻器会使 strap 配置按预期运行。

    我随附了完整的原理图供您参考

    e2e.ti.com/.../OEPL_5F00_DCT_5F00_CR_5F00_0925_5F00_V100.pdfe2e.ti.com/.../7181.OEPL_5F00_DCT_5F00_BCN_5F00_0925_5F00_V100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:  

    我还观察到配置 (strap) 寻址有一个单独(但可能与此相关)的问题:我使用配置 (strap) 电阻器硬设置了 PHY 地址、但在上电时读取的 SOM 地址与我配置的地址不同。 [/报价]

    SOM 可能会在 RGMII 线路上拉或下拉、从而导致 PHY 地址在上电时被错误配置。  

    如果您无法 ping 通电路板、能否确认 SOM 检测到链路? 如果是、这可能是网络层问题、而不是物理层问题。 尝试将网络路由直接设置为彼此、以便设备可以相互 ping 通。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J

    感谢您的支持。

    我检查了固件侧、并确定了上拉电阻器存在于我们使用的 XSA 文件中。 我将通过在 XSA 中移除上拉电阻器配置来检查相同的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:  

    好的。 请让我了解最新信息。  

    此致、
    j