This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:连接多个器件时的数据速率

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588380/tusb4041i-q1-data-rate-when-connect-multi-devices

器件型号: TUSB4041I-Q1

尊敬的团队:

1.连接四个 HS 设备时每个端口的数据速率是多少? 480Mbps / 4 = 120Mbps?  

3 HS + 1 FS 怎么样? 每个端口的速度是多少?

3.多笔交易转换器 (MTT) 有什么好处?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc:

    1.连接四个 HS 器件时每个端口的数据速率是多少? 480Mbps / 4 = 120Mbps?  [/报价]

    所有 4 个端口的数据速率仍然为 480Mbps、但  每个端口的理想吞吐量为 120Mbps、由于有效载荷和开销、每个端口的实际吞吐量将小于 120bps。

    2.如何选择 3 HS + 1 FS? 每个端口的速度是多少?

    3 个端口为 480Mbps、1 个端口为 FS 12Mbps、用于数据速率。

    3.多笔交易转换器 (MTT) 有什么好处?

    TT 用于分离 HS 和 FS 事务。 MTT 可以同时处理下行端口的 TT。 STT 将 同时处理一个下行端口的 TT。 MTT 的吞吐量将高于 STT。

    此致

    Brian

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、 您知道每个端口的实际吞吐量是多少? 例如、测试同时传输到四个端口的 1GB 文件时、每个端口的实际速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2 HS 总 带宽为 480Mbps。 因此、  由于协议开销、设备/控制器限制、总线共享、USB 传输类型、每个端口的吞吐量为 120Mbps、即 15MB/s、但实际吞吐量将小于 15MB/s。

    好极了

    Brian