This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:CAN 收发器是否需要在同一电路板上?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590642/tcan1043-q1-are-can-transceivers-necessary-in-same-board

器件型号: TCAN1043-Q1

尊敬的专家:

 

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

如果同一个 PCB 中的 2 个 MCU 需要 CAN 通信、则这两者之间的距离小于 10cm。 CAN 收发器是否必需?

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    是、如果使用 CAN 协议并且需要容错/保护、则有必要这样做。 如果不需要、则可以在无需收发器的情况下完成 MCU 到 MCU 的消息传递、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!