This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208–SDI_OUT1_drV_VOD_val 的寄存器值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587216/lmh1208-lmh1208-register-value-for-sdi_out1_drv_vod_val

部件号: LMH1208

大家好、E2E 专家:

您能否阐明 LMH1208 上 SDI_OUT1_drv_vod_val 寄存器的正确设置?
通过寄存器控制配置 SDI_VOD 时、我们希望实现与 SDI_OUT1_VOD_PIN_ov (0x61[7])= 0 且 SDI_VOD 引脚设置为 F 相同的输出振幅
在这种情况下、SDI_OUT1_drv_vod_val (0x61[6:0]) 应设置为什么值?

我们希望在从基于引脚的控制切换到基于寄存器的控制时确保一致的输出幅度、即使在 ESD 事件可能影响引脚覆盖的情况下也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们没有对应的确切寄存器设置。 但是、我们建议您尝试 7'b0100000、因为根据 6mV 阶跃、该电压大约为标称电压。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的建议。 根据您的注释(该值对应于标称电压)7'b0100000、假设其他 SDI_VOD 引脚设置采用以下映射是否合理?

    • SDI_VOD = L(–5%): 7'b0000000
    • SDI_VOD = F(标称值): 7'b0100000
    • SDI_VOD = H (+5%): 7'b1000000
    • SDI_VOD = R (+10%): 7'b1100000

    请确认此假设是否正确、或建议是否存在更准确的映射。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我为这个混乱而道歉。 经过进一步调查、完成了 VOD 结构、如下所示:


    基于此、 寄存器设置可能与 SDI_VOD 引脚设置无关、因为 VOD 由内部多路复用器选择。  
    要通过使用寄存器配置来实现 SDI_VOD 引脚的类似效果、您必须使用默认基线值 (0'b0111000) 并计算所需的 VOD 并转换到所需的寄存器配置中。 每个位与 VOD 上的 6mV 阶跃相关。  

    例如、基线为 800mVpp、因此约为 400mV。  
    对于增加 5%的情况、您需要写入 0'b0111011、这是默认值之上 3 个阶跃、因为这大约是 18mV 阶跃、即 36mVpp 阶跃。  
    要增加 10%、您需要写入 0'b011110、即比默认值高出 6 个阶跃。  
    对于–5%、您需要写入 0'b0110101、它比默认值低 3 个阶跃。  

    我希望这是有道理的。 如果没有、请告诉我。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的澄清。 您的解释是合理的。 只是为了确认、方法是:

    • 从基线值 (0'b0111000) 开始、大约对应 800mVpp。
    • 每个位步长代表约 6mV(或 12mVpp)、因此应相对于该基准计算±5%或±10%的调整。

    基于此、对于与 SDI_VOD 引脚等效的引脚:

    • 标称值 (F) 0'b0111000
    • +5%(H) 0'b0111011(3 级以上)
    • +10%(R) 0'b0111110(6 级以上)
    • –5%(L) 0'b0110101(向下 3 级)

    您能否确认此解释是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的支持和澄清。 这完全回答了我的问题、我将继续按照您的建议进行操作。
    感谢您的帮助!

    此致、