This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:未使用的引脚

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589839/txb0102-unused-pin

器件型号: TXB0102

尊敬的团队:

我在我们的设计中使用的是 TXB0102DCUR。
如果我不使用其中一条 IO 线路 B2 和 A2、该怎么办?

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    通常建议 将未使用的端口设置为已知逻辑状态至 VCC 或 GND、以避免潜在噪声耦合到其他数据线上。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果我想 PU 至 VCC、电阻值应该是多少?如果我想 PD 至 GND 该怎么办。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    我们将查看您的问题、并由星期一提供回复。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    该常见问题解答应有助于回答这个问题:  【常见问题解答】如何处理电平转换器器件中未使用的 I/O 引脚? 

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Irfan