This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:速度和唤醒问题

Guru**** 2930420 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588907/tusb7340-speed-and-wake-issues

器件型号: TUSB7340
Thread 中讨论的其他器件: TUSB7320Tiger

我们设计并制造了一些包含 TI TUSB7320 的模块原型。  
该模块通过 PCIe 接口连接到主板。 主板的平台是 Intel Tiger Lake up3。

我们有两个重要问题:
1.如果仅连接 HID 设备(鼠标/键盘),模块将系统从睡眠 (S3) 唤醒。 它在进入睡眠模式后立即唤醒系统、而在这些器件上没有任何活动。

2、性能很低。 我们可以以高达 270-290Mbps 的速度进行读取/写入、而在其他 USB 3.0 端口上使用相同的 USB 设备时、我们可以看到 500Mbps 以上。 PCIe 链路为第 2 代。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

     您是否将 AUX 电源用作 TUSB7340 电源? 您能否发送原理图进行审核?

     对于第二个问题、系统上的其他 USB 端口可能使用 PCIe Gen3 或 4、其带宽比 TUSB7340 主机的 PCIe Gen 2 更大。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的支持。

    控制器的原理图页面如下所示。

    3V3AUX_IN 是始终可用的 AUX 电源。

    在测试速度时、没有其他器件占用带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

      1V1 是否由 3V3AUX_IN 供电?

      您是否还能发送 PCIe 端口的原理图?

      您能否获取 TUSB7340 的 PCIe 配置文件?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    +1V1 由来自 3V3AUX_IN 的 DC2DC 供电、也是始终可用的。

    PCIe 配置文件是什么意思?

    PCIe 端口可以成功地与 NVMe 等其他高速模块一起使用、速度远高于此设计所需的速度。

    我们在其他平台上也有类似的连接器、速度也很低。

    以下是 PCIe 的原理图部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wake and PERST 连接到何处?

    TSUB7340 是 PCIe 和 USB 之间的桥接器, 从 PCIe 配置文件中,您可以看到 TUSB7340 是如何由系统配置的。

    这是 PCIe 配置文件企业 RW 工具的示例。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    PCIE_RESET#信号是平台范围的 PCIe 复位。 它在 S0 处为高电平、在 S3 - S5 处为低电平。

    请参阅 RW 工具屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我先回顾一下 PCIe 设置。

    好极了

    Brian