Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK6002, USB-2-MDIO, MSP-EXP430F5529LP
部件号: TLK10232
Thread 中讨论的其他器件: TLK6002、 USB-2-MDIO、 MSP-EXP430F5529LP
您好:
对于一个大型项目、我们使用多个通过交换机互连(在同一卡上)的 Orin AGX。 在每个 Orin 和交换机之间、我们使用 TLK10232 执行 XFI -> 10GBASE-KR 转换。
但是、我们有一个重大问题:TLK10232 没有响应任何 MDIO 帧。 我们已经使用逻辑分析仪进行了检查、并且帧是正确的。 我们有 32 位前导码、正确的地址、正确的速度等
我在这个论坛上看到一篇文章、指出 TLK10232 有一个错误、需要一个连续的 MDIO 时钟或至少 33 位的前导码。 TLK10232 页面或数据表中没有提到这一点、完全超出了标准。
这是真的吗? 这是我们面临的问题吗?
如果是这样,这对我们来说是一个巨大的问题,因为它是不可能改变 Orin 的 MDIO 时钟或前导码大小,因为这是由硬件控制器管理(符合标准),我们有 5 卡价值数万欧元,目前是不可用的。
TI 建议在符合标准(帧之间的时钟切断和 32 位前导码)的情况下使用其 TLK10232 的解决方案是什么?
谢谢你。