请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83867IS
我需要关闭自动协商并将速度设置为 1G、我已经通过停止引导过程并使用 MDIO 命令写入正确的寄存器来尝试这样做、但我无法写入正确的寄存器。 这看起来自动协商功能似乎始终保持开启状态、从而使速度自动设置为 10Mbps
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DP83867IS
我需要关闭自动协商并将速度设置为 1G、我已经通过停止引导过程并使用 MDIO 命令写入正确的寄存器来尝试这样做、但我无法写入正确的寄存器。 这看起来自动协商功能似乎始终保持开启状态、从而使速度自动设置为 10Mbps
尊敬的 Mauricio:
我们在86x 合规性应用手册中提供了用于合规性的 MDIO 脚本。 请将其用作使用 DP83867 进行合规性测试的参考。
此致、
Shane
嗨、Shane、
感谢您提供的信息。 我能够将 PHY 设置为测试模式、并确实看到了正确的信号输出。 但是、我只在 CHA 上看到信号。 我试图写 寄存器 0x25 = 0x480 用于设置所有通道的输出测试模式、但信号仍仅显示在 CHA 上。 当我读回该寄存器时、它就会报告 0x0000 。 我也尝试写作 0x400、0x420、0x440 和 0x460 该寄存器、但它继续报告 0000。 有什么建议吗?