This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:最大 DSI 速率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589967/sn65dsi84-q1-maximum-dsi-rate

器件型号: SN65DSI84-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI83

您好的团队、

我的客户希望使用此器件来传输 DSI 数据。 但它们的 DSI 速率为每通道 2Gbps。

我们的器件是否支持这种功能? 是否有任何其他器件可以将 DSI 信号转换为 LVDS 信号?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    唯一用于将 DSI 直接转换为 LVDS 的桥接器件是 SN65DSI83/84/85。  这些器件的最大 DSI 数据通道速率为 1Gbps。

    DSI85 也支持双 DSI 端口、而 DSI84 仅支持单 DSI 端口。


    您能否请客户检查:

    •  它们可以使用多少个 DSI 通道

    • 是否可以使用双 DSI 端口  
    • 最大分辨率、因此我们可以推荐所需的视频带宽

    在不使用 2Gbps/通道的情况下、使用更多 DSI 数据通道仍然可以支持视频带宽。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    它们现在无法提供显示计时。 他们表示计算了时序、并确信每个通道需要 2Gbps。 它们使用 4 通道、总数据速率约为 8Gbps。 它们需要双 DSI 端口器件、两个端口都需要 8Gbps。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    在这种情况下、无法支持此数据速率、因为每个通道仅支持高达 1Gbps 的速率。 请询问客户所需的 LVDS 面板时钟速率是多少。 应同时考虑 DSI 数据速率和 LVDS 时钟速率。

    以下是有关计算分辨率的常见问题解答: 【常见问题解答】SN65DSI84:SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 解决方案指南

    此致、
    Ikram