This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:最大数据速率

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589924/txs0108e-max-data-rate

器件型号: TXS0108E
主题中讨论的其他器件: LSF0108

尊敬的专家:

您能解释一下为什么该器件用于开漏应用的最大流速远低于推挽应用的流速吗?  

image.png

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    开漏信号由于其架构中缺少 PMOS 驱动器而较慢(它仅依赖于外部上拉电阻来确定信号的上升时间)。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    上拉电阻会影响开漏的数据速率、对吧? 因此、通过更强的上拉电阻、数据速率会更高、为什么我们将最大数据速率定义为 1.2M?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海亮、

    我们将查看您的问题、并由星期一提供回复。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    正确、但由于 VOL 级别更高、不建议将外部上拉电阻与该器件一起使用、因为使用内部 10k Ω 上拉电阻器形成了并联网络。  

    如果客户希望实现更快的开漏数据速率、也可以参阅此处需要外部上拉电阻器的 LSF0108(其中,其支持的最大频率为 直接取决于外部 RC 负载)。

    此致、

    插孔