This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050DR 的焊接条件存在问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590133/sn65hvd1050-there-is-a-problem-with-the-welding-condition-of-sn65hvd1050dr

器件型号: SN65HVD1050

最近,在生产过程中,发现 17-HVD10-00 部件的焊接条件不好(焊接全部完成,不坏)。 与其他零件相比、发现此零件的针脚颜色较暗。 请确认此器件是否有问题

ce9e3155-2cdb-4e3c-bfc7-00da1aafbb71.png

a082fe6827960fdec79d5e54d1d02d8.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    我看不到该器件有任何系统问题。 但是、我 确实看到了 PCN (20080319000) 用于 LF 变化、因为这种变化中的产品是正确制造的、不应该会引起问题。 另外,带有顶部标记 VP1050 的部件似乎是准确的,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经接收到问题、能否给一下PCN(20080319000)、我转给客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能用英语帮助澄清您的问题吗? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已收到答案。 您能否提供 PCN (20080319000)? 我会将其转发给客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅 电线基座金属 2019 年 5 月 21 日、谢谢。

    此致、

    Michael。