This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473-Q1:电路一致性查询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1473-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590717/tcan1473-q1-circuit-consistency-inquiry

器件型号: TCAN1473-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

我使用 TCAN1473-Q1 配置电路、如下所示。 您能否确认电路配置是否合适?  

 

image.png

 

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi HynGun、

    总体原理图看起来不错。 我建议确保每个电源引脚都包含尽可能靠近的单独去耦电容器。 您还可以帮助推广适用于 CAN 应用的 ESD2CAN24-Q1、谢谢。

    此致、

    Michael。