This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:输入电容

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591921/tcan1057a-q1-input-capacitance

器件型号: TCAN1057A-Q1

您好的团队、

是否担心在 Vcc 引脚上使用 1uF 去耦电容器而不是建议的 100nF?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    如果靠近 VCC 引脚、则器件没有主要问题。 系统工程师必须根据各自的系统做出决定。

    即、较大电容通常不足以滤除高频、从而减缓 VCC 上升或增加对 POR 或 UVLO 时序敏感的系统中的浪涌电流。 因此、如果没有系统灵敏度、也无需担心。谢谢。

    此致、

    Michael。