This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 电压转换应用

Guru**** 2864900 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589625/tca9548a-tca9548a-voltage-conversion-application

器件型号: TCA9548A

你好

我在使用 TCA9548A 时遇到一些问题。 我的原理图如下所示:

 image.png

所有上拉电阻器均为 4.7K。只有通道 5 具有 1.8V 的电压。

在调试过程中、成功调试了所有 3.3V 通道。 但是、当调试 1.8V 通道时、失败。 系统指示这是 TCA9548A 发出的错误。 此时、主机侧和从机侧的 CLK 为低电平、而 SDA 为高电平。

注意:我尝试将 VCC 更改为 1.8V、结果与前面提到的结果相同。

最后、我连接了一个电压转换器、该转换器在通道 5 的输入端将 3.3V 转换为 1.8V。 此时、TCA9548A 将不再报告错误。

这是否是修改软件代码的问题? 或者硬件通道连接是否有问题? 请尽快回复我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     随附的图显示了错误日志。 此外、对其他 3.3V 通道进行调试都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过更改通道 5 上的上拉电阻器? 电压较低时、可能需要不同的电阻。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试将通道 5 的上拉电阻调整至 1.5V、但仍未观察到任何改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我将 4.7k 上拉电阻更改为 1K、但结果保持不变。 我在通道 5 后面还焊接了一个 3.3V 至 1.8V 电平转换芯片。 经过一些测试后、我发现 ARM 和 TCA9548 可以正常通信。 我很好奇 TCA9548A 是否无法用于电平转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TCA9548A 可用于电压转换。 请详细说明一下“失败“是什么意思吗? 例如、您无法与从器件通信吗? 还是信号没有通过? 当 VCC 为 1.8V 时、该器件应能够进行转换。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法与从器件通信。 通过使用示波器进行测量、在最初的几秒内会出现波形。 然后、SCL 线路会被拉低、SDA 线路会被拉高。 在这种情况下、器件似乎完全禁用了总线。 如下图所示、我们之前的应用能够进行正常通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享通过 SCL/SDA 线路和 VCC 看到的波形? 查看您描述的与电源电压斜升相关的时序会非常有用。 您还能分享什么是“正常“输出波形(CH0、1、2 等)与故障输出 (CH5)?

    非常感谢!
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。 CH5 总线通道似乎被占用。 这是因为 ARM 发送的 IIC 数据不正确、导致 CH5 从器件发生故障。 修改 ARM 代码后、可实现与 CH5 的正常通信。 此外、我想确认是否可以图表形式应用我的原理图? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到您解决了此问题! 我不确定您的意思“想确认我的原理图是否可以图表的形式应用?“、但总的来说、我认为您的原理图没有任何重大问题(假设输出侧有上拉电阻器)。

    此致、
    Katy