This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:关于 SN75LVPE5412 的问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589954/sn75lvpe5412-question-about-sn75lvpe5412

器件型号: SN75LVPE5412

您好:

PN #SN75LVPE5412RUAT
1.是否可以将两个 SN75LVPE5412 从 RC 串联到 EP、适用于 PCIe Gen5 应用?
2.对于从 RC 到 EP 的链路,如果一半的通道上有 SN75LVPE5412 ,而一半的通道没有,那么这个应用是否有问题?
3.关于协议,芯片 SN75LVPE5412 是透明的吗?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.我们不建议串联级联转接驱动器。

    2.如果某些链路有转接驱动器而其他链路没有转接驱动器、则可能存在对间偏斜问题。 但是、PCIe 在这方面更加宽容、最多 1 英寸的布线差不会导致问题。

    3、此设备具有 PCIe 规范定义的 RX 检测状态机、但在其他情况下是协议透明的。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。

    您能帮助我们继续检查以下问题吗?

    1A、我可以知道在系列应用中、衍生器的问题是什么?

    1b、TI 是否有任何基于重定时器的多路复用器?

    1C、这个“SN75LVPE5412RUAT"是否“是否支持 AMD/Xillinx FPGA 的 aurora 接口?

    非常感谢!

    此致、

    Anita Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    除 ISI 抖动之外、转接驱动器不会清除其他抖动、因此级联转接驱动器会增加其他抖动。

    遗憾的是、我们没有重定时器解决方案、该器件应由 AMD FPGA 提供支持、因为该器件与协议无关。

    此致、

    j