This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:适用于 DS160PT801X16EVM 的 MSP430F5529IPN 固件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801, USB2ANY, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590257/ds160pt801x16evm-msp430f5529ipn-firmware-for-ds160pt801x16evm

器件型号: DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801USB2ANYMSP430F5529

我们的 PCIe 转接卡参考了贵公司的 DS160PT801X16EVM_EVM 用户指南、我们已采用 DS160PT801 和 MSP430F5529IPN 元件。 您能否提供 DS160PT801X16EVM 电路板上使用的 MSP430F5529IPN 的固件图像? 我下载 DS160PT801 的所有文档、没有 MSP430F5529IPN 固件、因此我们无法使用 SigCon Architect 软件。 请帮助我们,谢谢!

此外、如果您能澄清以下问题、我们将不胜感激:
1.获取固件映像后,应如何对其进行编程? 是否已编程到 ROM 中?
2. MSP430F5529IPN 通电后、它是否会自动从 ROM 加载程序? 加载后、它是否可以支持 GUI 通过 USB 进行连接来配置电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 USB2ANY Explorer 软件。  这应该会在您连接 EVM 时自动加载固件。

    www.ti.com/.../01.00.00.00

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用 DS160PT801X16EVM、而是使用 DS160PT801 和 MSP430F5529IPN 设计我们自己的转接卡。 您的意思是、 当我连接 Riser 卡时、它将自动加载固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miller:

           下面是我们的转接卡拓扑、参考  DS160PT801X16EVM。 您的意思是、 当我连接 Riser 卡时、它将自动加载固件。 感谢您的答复。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhijun:

    是的、 USB2ANY Explorer 应自动检测 MSP430F5529。  它应该会显示一个弹出窗口、询问您是否要加载固件。

    谢谢、

    Drew