This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:上电时对 PORT 引脚进行采样

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591157/tusb321-sample-port-pin-on-power-up

器件型号: TUSB321

您好:

我知道端口引脚在加电时会采样其 3 电平状态。

上电后多长时间、器件仍在对信号进行采样?

我想添加一个选项来显示外部 CPLD 器件上的 PORT 引脚值、该器件具有自己的上电时序。

谢谢、

Itzik

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itzik:

    请给我一些时间在内部研究这个问题。 数据表中似乎没有具体规格、因此我需要查看我们内部是否有此信息。

    谢谢、

    Ryan