This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:关于 RSTN 引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592419/tusb211a-regarding-the-rstn-pin

器件型号: TUSB211A

我考虑将 TUSB211A 与 5V 电源搭配使用。 根据数据表中的表 5.1、RSTN 引脚具有 500k Ω 上拉电阻器和 1.8M Ω 下拉电阻器。 根据计算结果、RSTN 引脚上的电压约为 3.9V。但是、数据表规定 RSTN 引脚的最大输入电压为 3.6V、因此我知道这不符合要求。 在图 8-1(参考原理图)中、仅将一个 100nF 电容器连接到 RSTN 引脚、未显示外部下拉电阻器。 省略外部下拉电阻器是否可以接受? (为了满足要求,我认为应该添加外部下拉电阻器,例如 2MOhm。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

      RSTN 最大 VIH 为 3.6V、而不是最大输入电压。 仅 OS 在 RSTN 引脚至 GND 上需要 100nF 电容。 无需外部电阻器。

    好极了

    Brian