This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x/AM243x 评估模块 PCIe 接口

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590295/am6442-am64x-am243x-evaluation-module-pcie-interface

器件型号: AM6442

DearTI 工程师

AM64x/AM243x 评估模块 PCIe 接口

AM64x/AM243x 评估模块的 PCIe 接口电路

image.png

使用内部处理器时钟作为输出

电路图中未列出本例中的常数。

查看这些信息

如果使用内部处理器时钟作为输出、

对于 CLKP/CLKN 信号、我们建议将一个 49.9 Ω 电阻连接到 GND 并靠近处理器放置。

R346 和 R333 =49.9  

R679 和 R680 =0

R661 和 R662 =未安装

关于 R632 和 R624 和 R625 以及 R622 和 R623 是否需要???

同时使用。   

什么是价值?

image.png

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiyoshi Kogure、

    感谢您的查询。

    请参阅与 PCIe 时钟输出相关的处理器特定勘误表。

    关于 R632 和 R624 以及 R625 和 R622 以及 R623 是否需要??

    当处理器配置为内部时钟时、可能不需要这些电阻器。

    此致、

    Sreenivasa.