This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1209:TMUX1209(输出短接)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209, TMUX1309A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592269/tmux1209-tmux1209-with-shorted-outputs

器件型号: TMUX1209
主题中讨论的其他器件: TMUX1309A

尊敬的 TI:

我们在多通道电池充电器中使用 TMUX1209。 电池通过 UART 进行通信、该器件用于选择要与哪个电池进行通信。

这个多路复用器出现一些问题。 我们认为它是由过压引起的、但我们不确定。 当器件失败时,行为如下所示;多路复用器将被启用 — 不再可能通过使能信号关闭器件。 多路复用器的所有 4+4 输出都短接在一起、从而同时与 4 个器件通信。 下电上电后故障仍然存在、因此需要更换器件。

是否有任何其他原因可能导致这种情况?  

Kyocera 的双向 TVS 二极管可保护信号引脚免受过压影响:GG060303100N2P。 您认为它应该是单向器件吗? 此外、在信号进入连接器之前、我们还有来自 Murata 的馈通滤波器 (NFM18CC101R1C3D)。

在下一个版本中、我们还添加了一个串联电阻、用于在过压时吸收更多能量。 当前设计中不存在会发生故障的问题。

任何想法或想法都将被高度赞赏:-)。 UART MUX.jpgUART Interface.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ole:

    是的、单向器件可以在这方面提供帮助、因为它具有更好的钳位特性。 添加该电阻器 也可以提供帮助。 这里的问题似乎是过压。 该器件上的过压会影响功能、因此找到方法来确保 进入器件的信号处于规格范围内至关重要。

    我们提供反向供电保护多路复用器、例如 TMUX1309A、以帮助解决过压问题。

    谢谢您、

    Arya