This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:适用于 EtherCAT 的 DP83869HM 介质转换器模式

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582593/dp83869hm-dp83869hm-mediaconverter-mode-for-ethercat

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

Hallo TI-Team、

由于当前客户的要求、我们想知道两个 DP83869HM 是否适用于 MediaConverter 模式下的 EtherCAT?

您是否曾测试过此类配置? 您看到任何可能的问题吗?

我期待您的反馈。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    客户是否能够提供方框图?  
    通常、EtherCAT 菊花链 PHY。 客户是否尝试以菊花链形式连接介质转换器?
    另外、客户是尝试进行 100M 介质转换器还是 1000M 介质转换器?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的快速答复。

    方框图如下:

    耦合器用作 EtherCAT 在现场总线级别与 EtherCAT 端子之间的链路。

    MediaConverter 将采用 100M 配置。 在 MediaConverter PCB 上、我们将使用搭接进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您提供的信息。

    此配置 从未在 etherCAT 中进行过测试、但可以正常工作。

    我唯一担心的是、这种配置不能完全分层、需要对 FLD 进行一些寄存器配置。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的反馈。

    有两个问题仍然对我们开放、也许您可以提供帮助:


    1. 该配置是否也适用于 1000M (EtherCAT G)?
    2. 我们为什么需要以及如何设置 FLD 寄存器?  

    我希望这些问题不是太简单、但 EtherCAT 对我们来说是一个相当新的主题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    以下是 EtherCAT G 的要求:


    DP83869 是 Beckhoff 的 EtherCAT PHY 选择指南中提到的一种器件。 因此、DP83869 将用于 EtherCAT G  

    不过、对于 EtherCAT、Beckhoff 有不同的要求、其中一个要求是 FLD 选项。  
    如果必须在 EtherCAT 网络中断开链路、则需要使用 FLD 选项、因为 Beckhoff 对 EtherCAT 有 10us 链路丢弃要求。

    可以通过该寄存器设置 FLD:

    有关 EtherCAT 的更多信息、请参阅 Beckhoff 的以下应用手册: https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev3.2.pdf 

    此致、
    j



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    j