This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:TCAN1042HDRQ1 的 NC 引脚

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592116/tcan1042h-q1-nc-pin-of-tcan1042hdrq1

器件型号: TCAN1042H-Q1

Dera E2E 团队、

由于 TCAN1042HDRQ1 具有 NC 引脚、因此我们的客户希望设计具有 5V 电压的 NC 引脚是可以接受的。

它们的目的是在设计中实现兼容性。 是否可以使用 5V 的 NC 引脚?

 

Picture1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    无需担心以客户选择的任何方式使用 NC 引脚、谢谢。

    此致、

    Michael。