This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:IBIS 中的 RLC 值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591347/dp83869hm-rlc-values-in-ibis

器件型号: DP83869HM

尊敬的团队:

我当时在 IBIS 文件中查找 RGMII DP83869HM 引脚的 RLC 值。 RLC 引脚值被称为 nA、如下图所示。 可从器件设计工具和仿真下载 IBIS 模型。 我是否可以获得这些值来继续进行仿真?

 

谢谢、

Usman

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:  

    遗憾的是、公共 IBIS 模型全部可用。 是否可以参考 DP83867RGZ IBIS 模型来获得某些引脚值?  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    如果要将其视为与  DP83867RGZ IBIS 模型相同、我将继续针对所有 TX 和 RX 引脚使用相同的值。 请确认我是否可以继续使用相同的值。

    此致、

    Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    请使用相同的值继续。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 J 的确认。