This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:是否有一种算法覆盖 DFE 和 Ref0、REF1

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584903/ds160pt801-is-there-an-algorithm-to-override-dfe-and-ref0-ref1

器件型号: DS160PT801

您好、

 

  我们正在调试低温(接近–40C)故障。   是下游接收器。

我们可以看到一个通道裕度随时间从良好到较小的抖动变化。  我们认为发送器各不相同、只有重定时器端处于低温状态。

我确实意识到一般的指导是,自动调优是最好的。  只是试图通过过度骑行来确定故障。

我们发现 FSM 似乎在不断调整...

     ReFS 结束–64、+64、DFE tap1 移至极端。   如果我们在链路训练之前应用覆盖,它会链接 gen1,但似乎不能适应前进到下一个速度。

我们设置:  OV_en 和 0xC3 中的值、C4 中的值、ov_en 和 C5、C6 中的值

  还尝试了:寄存器 0x58: 建议的 EEPROM 文件值以及屏蔽 DFE

  此外、寄存器 0xB6、位 2 和位 3 的所有组合


感谢您提供任何建议。

   

    

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我会研究这个,并尽快回到你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    对延迟深表歉意。 在正常温度条件下覆盖时是否看到相同的结果? 通常、对于大多数应用、不建议使用 DFE 覆盖。 我将与我们的设计团队进行核实、了解覆盖是否 需要进一步配置、或者它在低温下是否有效。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、  我认为我的设置有两个问题:

    似乎不会停止 DFE/VREF 自动校准。  无论温度如何、当我超控时、它始终会调整到极端。

    第二个问题是、似乎我错过了一种机制、因此链路训练可以在 DFE 被覆盖的情况下进行。   我可以在已设置为第 4 代时覆盖并保持链接状态。  如果在链路训练之前覆盖、它永远不会尝试速度跳跃、仅保持在 Gen1。

    我想说不要花时间讨论这个问题、但如果实验中使用该器件的人具有合适的寄存器设置、我会给他们一个机会。    我们正在调整我们的此拓扑设计、 以便增加一个重定时器(之间的连接器较少)、从而有望缓解该问题。

    可能影响 DFE/Ref、可能影响 CDR 的设置:

      我们认为我们的问题是不对称的 RX 眼“将采样器从眼的边缘“混淆“。    我们从大约 0.6UI、160mV 眼图开始、但随着时间和温度的推移会看到眼图减小、然后返回。 特别是一个通道(封装引脚 P3、N4)、但该接口上的所有通道都存在一些漂移。   我们对传入 RX 唯一的控制是我们发送到主机的预设...

      想知道是否有设置会限制 DFE 和 CDR 的调整速度?   我们不支持 Spread_Spectrum、因此我认为、如果我们能够确保所有的培训 FSM 花费更长时间、它将从统计角度避免导致其漂移的任何情况。

    谢谢、
    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我 可以联系测试组、确定 是否有人使用过类似的测试、并在较低温度下遇到 CDR 未锁定/眼图问题。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果您在 E2E 上将我重新添加为朋友、我可以分享一些用于检查 DFE 覆盖的脚本。 我们的团队更愿意分享此类信息而不是私人信息。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好格雷格 — 我添加了你作为一个朋友。


    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您发送编修。

    此致、

    GREG