This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:是否可以将任何显示器连接到 AM62A-SK EVK

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591217/am62a7-is-there-any-possibility-to-connect-any-display-to-am62a-sk-evk

器件型号: AM62A7
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP

是否可以将任何 RGB 显示器连接到 AM62A-SK EVK、我可以看到只有 HDMI 选项。
它是否可以通过 DSI 或 RGB 拾取来连接显示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    很抱歉我的反应迟来了!

    在我看到 SK-AM62A-LP (PROC135A) EVM 原理图时、AM62A7 DSS0 的 MIPI-DPI 并行端口连接到 DPI->HDMI 转换器 SIl9022、无需向电路板上的引脚接头导出备用 DPI I/O。 因此、RGB 输出确实无法访问。 但 AM62A7 DSS 有一个双链路 8 通道、或一个重复的 2 x 单链路(4 通道)OLDI LVDS 发送器端口。 您可能需要参考此 AM62x E2E 主题、了解将 8 通道 LVDS 输出转换为 RGB 输出的解决方案(AM62A 和 AM62x DSS 具有类似的硬件实现): AM62x OLDI LVDS 到 RGB 输出转换器

    希望这对您有所帮助  

    谢谢  

    此致、

    Anastas Yordanov