This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD701-Q1:使用 ESD701-Q1 进行设计

Guru**** 2822495 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591158/esd701-q1-designing-with-esd701-q1

器件型号: ESD701-Q1

您好团队:

我们计划在其中一个 PCB 中使用 ESD 二极管 ESD701-Q1。
我们的 PCB 上有一个连接器、其中会有一些模拟和数字信号。
模拟电压范围为–24V 至+24V、数字信号范围为 0V 至 12V。

您能否澄清我们目前存在的以下疑问?

1)。 对于–24V 至+24V 的模拟信号、ESD701-Q1 是否是一个不错的选择?。 如果可以使用、我们是否需要将引脚 2(或引脚 1)连接到 GND 或–24V?

2)。 这些模拟和数字信号来自另一块电路板。 那么、我们是否需要在两个 PCB 中连接 ESD 二极管?

3)。 该器件应符合 EN 61000-4-2 标准。

4)。 最终产品将具有金属外壳。 因此、我相信最好将 ESD 二极管连接到机箱 GND(金属外壳)。 如果我错了、请纠正我。

5)。 我们在设计中使用了隔离式电源。 在隔离侧和非隔离侧都有 ESD 二极管。 如果我们将 ESD 二极管从隔离侧和非隔离侧连接到同一 GND 或机箱 GND、是否存在任何错误。

正在查找您的回复。

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    1) 我们通常会在我们使用的二极管的 VRWM 上留出一些工作电压条件裕度。 我建议使用具有更高 VRWM 的二极管。 请记住检查所保护引脚的电压绝对最大额定值。 ESD701-Q1 将钳位在 42V、因此这意味着您保护的引脚的绝对最大额定值应为 42V 或更高。 将任一引脚连接到您的信号、将另一个引脚接地。  

    2) 您应该将 ESD 二极管放在您尝试保护的引脚上。 电路板 1 与电路板 2 之间的任何连接位置都应该如此。 典型的建议是将二极管放置在尽可能靠近 ESD 源或连接器的位置、并将保护的 IC 放置在比二极管到连接器远得多的位置。 下面是一个很好的应用手册、对此进行了很好的说明。 链接

    3) 我们的器件具有不同的 IEC 61000-4-2 V (ESD) 等级。 您会发现它靠近 我们的数据表顶部。 请参阅下图。 EN 61000-4-2 应与 IEC 61000-4-2 相同。

    4) 阅读 2.4 答案 2 中所提供链路的第 2.4 节(优化 ESD 接地方案)。 它对此进行了非常详细的说明。

    5) 我建议将两个 ESD 二极管连接到机箱 GND。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:
    感谢您的答复。

    1)。 我懂了

    2)。 好的

    3)。 根据文档(链接)、建议将 ESD 二极管连接到机箱 GND。

    4)。 好的。 我们认为它不会对器件的隔离产生任何影响。 如果我错了、请纠正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您分享您的原理图、我可以对问题 4 提供更有信心的回答。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Bryan