This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:从 PDB 开启到输出有效视频信号的初始化时间

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592135/ds90ub964-q1-initialization-time-from-pdb-on-to-outputting-a-valid-video-signal

器件型号: DS90UB964-Q1

您能告诉我 DS90UB964-Q1 从 PDB 开启到能够输出有效视频信号的寄存器设置完成的初始化时间吗? 最大值 和典型值 感谢您发送编修。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加信息:

    在以下条件下的时间: 4 通道 FPD LinkIII 输入、1 通道至 CSI1 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    初始化时间在很大程度上取决于系统。 PDB 变为高电平后、解串器将需要 2ms、然后才能发生任何寄存器或 I2C 通信。 2ms 后、器件将处于活动状态、但任何额外的配置或开始流式传输时间都将取决于其他系统组件。 例如视频开始流式传输之前摄像头/成像仪的启动时间、以及 SoC 的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    完成 SoC 设置 946 的寄存器之后。

    从有效视频输入开始到有效信号输出、IC 需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设所有 SoC 和其他系统配置均已完成、从数据输入到数据输出的延迟将大约是输入数据线路时间的 2 倍。