This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539A-Q1:在 MCU 断电期间识别已更改端口的方法

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1, TXE8124-Q1, TXE8116-Q1, TCA9539A-Q1, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592463/tca9539a-q1-method-to-recognize-changed-port-during-mcu-power-off

器件型号: TCA9539A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TCAL9539、TCAL9539-Q1 、TXE8124-Q1、TXE8116-Q1

您好的团队、

客户正在寻找 5V I/O 扩展器、我建议使用 TCA9539A-Q1。 而该器件需要实现一项功能。 在 MCU 断电且 TCA9539A-Q1 的一些输入端口的状态已更改期间、他们希望 MCU 唤醒并识别哪个端口已更改。

我看到有一个 INT 引脚可以发送中断并唤醒 MCU、但在 MCU 上电并读取 I/O 的状态后、状态会通过更改的状态进行刷新、而旧状态不会保存在 MCU 中以进行比较。 那么、有什么方法可以实现这一功能呢?

(我注意到带输入锁存器的 TCAL9539、但似乎只支持高达 3.3V 的电压)

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    由于假期、该团队目前已离职、回复将延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    TCAL9539-Q1 具有输入锁存功能、可解决 MCU 上电时缺失的状态变化。

    TCA9539A-Q1 是一款 5V I2C IO 扩展器、但遗憾的是、不会锁存输入状态。  

    客户是否可以考虑使用 TXE8116-Q1 或 TXE8124-Q1 作为 IO 扩展器切换到 5V SPI? 这两款器件都具有输入锁存功能、通过“智能中断“寄存器即可实现。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的反馈。 是的、我还向他们推荐了 TXE81xx-Q1、而客户可能担心该器件似乎仍然没有正式的 RTM、TI.com 上只有 P 版本。

    这些 TXE81xx-Q1 预计 RTM 的时间是什么时候? 我将向客户列出所有选项、并了解他们将如何决定。

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    请发送电子邮件至 t-townsend@ti.com 、了解有关时间线的更多信息。  

    此致、

    Tyler