This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRPAPR LED 由 1.8V I/O VDD 电源供电

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593316/dp83867ir-dp83867irpapr-led-operation-from-1-8v-i-o-vdd-supply

器件型号: DP83867IR

数据表第 48 页的图 7-14 提供了使用 1.8V 电源运行 LED 的建议实现方案、以避免 LED 照明变暗。  您能否提供有关晶体管的推荐器件型号?  2N2222A 是否正常工作?您是否推荐其他产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liz:

    我们没有为此推荐的器件。 任何在 1.8V 或更低阈值电压下传导电流的晶体管都应工作。 您还需要检查晶体管是否传导足够的电流、以避免 LED 照明变暗。

    您显示的器件型号应该可行、因为阈值(基极-发射极)电压为 0.6V - 2V。  

    此致、

    Shane