This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8116-Q1:TXE81xx Linux 支持

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1, TXE8116, TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592747/txe8116-q1-txe81xx-linux-support

器件型号: TXE8116-Q1
主题中讨论的其他器件: TXE8116TCAL9539-Q1、TCA9539-Q1

你(们)好

TI 的几个旧版 IO 扩展器在主线 Linux 内核中提供支持。 例如、由于 TXE8116 是相当新的、因此它在 Linux 中不受支持。 是否计划在 Linux 中为此/这些器件提供支持? 如果是、预计发布日期是什么时候?

此致

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    我们收到了几个对 TXE81xx Linux 支持的请求。 目前还没有计划支持 Linux。  

    在该器件中进行设计是否需要 Linux 支持?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要 Linux 支持。 但是、我也可以在 TCAL9539-Q1 中进行设计作为替代方案。 我的处理器有 I2C 接口。 我要求 IO 扩展器器件提供功能安全。 该器件是否提供 Linux 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TCAL9539-Q1 可以使用此处所述的相同驱动程序、我认为该器件受支持:  TCA9539-Q1:Linux 驱动程序 

    您能否证实这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    TCA9539-Q1 的 Linux 驱动程序将是一个很好的开始。 我不确定此 Linux 驱动程序是否涵盖 TCAL9539-Q1 的扩展功能集、其中包括敏捷 IO 寄存器、例如开漏/推挽 IO 配置。  

    从一般 I2C 驱动程序的角度来看、TCAL 将响应 TCA Linux 驱动程序。  

    此致、

    Tyler