This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:建议使用 RJ45 连接器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593531/dp83869hm-suggest-rj45-connector

器件型号: DP83869HM

您好、

我们将使用 DP83869HM 以太网 PHY 用于 1000Base-T 和数据速率、以 10/100/1000Mbps 速率运行。 请浏览原理图、并在为确保正常运行错过任何可能情况下提出建议。 我们使用了 RJ45 连接器和内部磁性元件 (P/N:HFJ11-1G06E-L12RL)、它是否与 DP83869HM 以太网 PHY 兼容。 是否应该根据以太网 PHY 或什么选择任何类似的 RJ45 连接器? DP ETHERNET.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     除非 MAC 不在推挽模式下运行 MDC、否则 MDC 不需要上拉至 VDDIO。

    对于 strap 验证、我建议使用原理图检查清单 (https://www.ti.com/lit/zip/snlr051)

    对于 RJ45、我们通常建议使用具有分立式磁性元件的 RJ45。 我们推荐 Pulse HX5008NL。 如果无法满足这一要求、请确保集成 Magjack 规格尽可能满足磁性元件的建议规格。

    此致、

    j