This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:以太网磁性元件和 PHY 之间是否可以交换 MDI 差分对(极性反转)?

Guru**** 2964250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593120/dp83867is-can-the-mdi-differential-pairs-be-swapped-polarity-inverted-between-the-ethernet-magnetics-and-the-phy

器件型号: DP83867IS

DP83867 数据表的数据表第 8.2.2.1 节中提供了 MDI 布局指南。 为此、我们想分别交换引脚 4 和 5 以及引脚 10 和 11 的+/-线。  这些线路是差分线路、因此在理论上、引脚交换/极性反转无关紧要。  但是、这对某些应用很重要、例如、我们不能将+/-交换用于 USB。   

因此、如果我的问题以任何方式不清楚、请告知我、或者让我知道反转 MDI 通道是否可以。 谢谢!

此致、

Tom