This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:IT'不与 SMBus 一起使用。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591835/tusb8042a-it-s-not-working-with-smbus

器件型号: TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: AM5708

我将引脚设置为 SMBus、以使 TUSB8042A 成为从器件。

使用 AM5708 的 I2C3 将主器件设置为 100KHz。

当主器件执行写入操作时、SMCLK 可完全输出、但出于某些原因、SMDAT 保持高电平。

除了引脚设置之外、在 TUSB8042A 侧是否需要进行任何其他设置?

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hiroshi   

      在 SMBus 模式下、SMBUSz 应处于低电平、SCL/SDA 应上拉至 3.3V?

      SMBus 地址是否正确?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您发送编修。

    确认提出的问题没有问题。

    即使子地址不正确、是否仍会输出来自主器件的写入数据?

    至于未来的确认、如果无法确保具有“上电时序要求“的 VDD 和 GRSTz 延迟 3ms 或更长时间、该行为将是什么?

    此致、  

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我检查了 GRSTz 波形。

    我相信 3ms 已经固定、但只是为了确保我将外部电容器从 1uF 更改为 2uF、但这种现象没有改变。

    如果 VDD 的上升速度比 VDD33 慢、会出现问题吗?

    在 VDD 稳定在 1.1V 且 VDD33 为 3.3V 后、如果 GRSTz 在超过 3ms 后使用 RC 电路释放、是否会出现问题?

    我是否需要更改主动复位电路?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是美国国庆节、因此、可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi :  

      请将 SMBUSz 引脚设置为悬空(I2C 模式)、以确保集线器在正常 I2C 模式下工作。

     如果 I2C 不起作用、请检查 1.1V/3.3V/GRSt 波形、以确保上载序列正确。

      如果 I2C 模式正常工作、则下拉 SMBus 引脚并上拉 SCL/SDA 、使集线器进入 SMBus 模式。

     在 SMBus 模式下、根据 xyz 设置、确保地址正确。

      以下是集线器无法正常工作时的调试程序。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343233/faq-tusb8041a-debug-procedure-if-ti-tusb80xx-or-tusb40xx-hub-can-not-be-detected-by-usb-host?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB8042A#

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很抱歉晚才回复。

    在过去的 2-3 天里、我一直专注于调试。

    我找到了原因。

    正如我在其他帖子中回答的、在 PCB 图形中、I2C3_SDA 未连接到从器件侧的 TUSB8042A。 (设计没有问题。)

    我安装了跳线并进行了检查。

    工作正常。

    AM5708 侧的 2.2K Ω 上拉电阻器可以正常工作。

    感谢您发送编修。

    我很感谢。

    山田浩史