This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:关于与 TUSB8042A 的 USB_VBUS 的连接

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591517/tusb8042a-regarding-connection-with-usb_vbus-of-tusb8042a

器件型号: TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: AM5708

 

我正在使用原型定制板进行调试。 TUSB8042A 的 PWRCTL 不会变为高电平。 (极性设置为高电平。) 我将 AM5708 的 US1_drvvbus 连接到 TUSB8042A 的 USB_VBUS。

TUSB8042A 的分压电阻为 90.9k Ω 和 10k Ω。 AM5708 的 US1_drvbus 为 3.3V、因此电压应约为 0.33V。  

我有两个问题:

1.是否可以将 AM5708 的 US1_drvbus 连接到 TUSB8042A 的 USB_VBUS?

2.似乎没有一个寄存器来单独更改四个 PWRCTL 中每个寄存器的逻辑。

  如何单独设置 PWRCTL?  

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:90k/10k 分压器基于 5V Vbus、3.3V;应使用 50k/10k 以在 USB_VBUS 引脚上获得 500mV。

    2:如果 GANGED 引脚为低电平、则电源开关控制被单独控制、但没有寄存器来控制 PWRCTL。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请您发表评论。 在 3.3V 下、根据规定、我应该使用 50k/10k 来为 USB_VBUS 引脚提供 500mV 电压、但我将其更改为 53.6K/10K、这是否是问题?

    如果您说需要 50K、则没有 50K、因此将是 49.9K。

    我认为是这样。 GANGED 引脚下拉为 4.7K。

    即使这样、我也无法确认、因为 SMBus 仍然无法正常工作。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是美国国庆节、因此、可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您说需要 50K、则没有 50K、因此将是 49.9K。

    49.9K 也可以

    请检查我对此主题的回复。

     TUSB8042A:它不适用于 SMBus。 

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您发送编修。

    VBUS 电阻器设置为 49.9K/10K。

    此致、

    山田浩史